Anmelden / Registrieren um Ihre Vorteile zu nutzen
Kürzlich gesucht
      • Veröffentlicht am 1. Feb. 2023
      • Zuletzt bearbeitet am 29. Aug. 2023
    • 6 min

    So sparen Sie Wasser im Unternehmen

    Dieser Leitfaden will Probleme, Herangehensweisen und mögliche Lösungen für Wassersparmaßnahmen in Firmengebäuden erörtern.

    RS Components Leitfaden

    Die Wasserverschwendung in einem Nichtwohngebäude kann 50 % höher sein als in einem Haus. Die Nutzer, die keine direkten wirtschaftlichen Folgen zu tragen haben, sind weniger vorsichtig in ihrem Verhalten. Dies ist ein bedeutungsvoller Kostenfaktor für die Verwaltung von Fabriken und anderen Firmengebäuden. Um dieses Problem in den Griff zu bekommen, sind spezifische Lösungen zur Verringerung des Wasserverbrauchs und zur Förderung des Wassersparens erforderlich.

    Wie in diesem Leitfaden erläutert, besteht die wichtigste Maßnahme zur Senkung des Wasserverbrauchs darin, alte Geräte durch effizientere Produkte zu ersetzen. Es liegt jedoch auf der Hand, dass auch dies nur begrenzte Maßnahmen sind und dass sie durch praktische und verhaltensbezogene Maßnahmen ergänzt werden müssen.

    Wassersparen erfordert Bewusstsein und Engagement, aber jede kleine Anstrengung macht sich durch finanzielle Einsparungen und Vorteile für den Planeten und die Menschen bezahlt. Wir müssen unseren Lebensstil ändern, um unseren Wasserverbrauch zu senken, und dazu gehört auch eine neue Vision für die Gestaltung der Räume, in denen wir leben.

    Verbrauch von warmem Wasser senken

    Um den Energieverbrauch zu senken, muss man oft die grundlegende Funktionsweise des Systems kennen. So offensichtlich es auch erscheinen mag, wird oft vergessen, dass zwischen dem Heizkessel und dem Wasserhahn meterlange Rohre liegen können, die mit unter Druck stehenden Wasser gefüllt sind und mit leitenden Oberflächen in Berührung kommen. Das heißt, wenn der Wasserhahn aufgedreht wird, muss das warme Wasser vom Kessel durch die gesamte Leitung fließen, um den Benutzer zu erreichen. Je nach Entfernung kann dies bedeuten, dass einige Deziliter bis zu einigen Litern Wasser aus dem Wasserhahn fließen. Daher kommt es häufig vor, dass der Wasserhahn zugedreht wird, bevor das warme Wasser überhaupt das Ende erreicht hat. In der Zwischenzeit hat sich der Heizkessel aufgedreht und heizt mehr Wasser vor, um die Kontinuität der Versorgung zu gewährleisten. Wenn niemand den Wasserhahn auch nur annähernd öffnet, hat der Heizkessel unnötig Gas verbrannt und das vorgewärmte oder teilweise gelieferte Wasser in den Leitungen kühlt ab. Das Verstehen dieses einfachen Mechanismus ist der erste Schritt zur Vermeidung von Verschwendung.

    Wenn man das System vollständig verstanden hat, kann man in energiesparende Armaturen investieren. Diese Armaturen enthalten einen kleinen funktionellen Trick, um im Laufe eines Jahres Hunderte von unnötigen Kesselzündungen zu vermeiden.

    Ein weiterer oft unterschätzter Faktor ist die Wasservorlauftemperatur, auf die der Kessel eingestellt ist. Es ist besser, die Warmwasser-Temperatur zwischen 40 °C und 45 °C einzustellen. So vermeiden Sie Verbrennungen und sparen Gas.

    Der alte Gaskessel kann die erste Ursache für Geldverschwendung sein. Ein Brennwertkessel kann den Methangasverbrauch für die Brauchwasserbereitung um bis zu 25 % senken.

    Automatische Wasserhähne mit Durchflussbegrenzer installieren

    Ein herkömmlicher handbetätigter Wasserhahn kann etwa 16 Liter Wasser pro Minute liefern und wird oft laufen gelassen, während man sich die Hände einseift. Eine einfache Lösung, um dieser Verschwendung entgegenzuwirken, ist der Einbau von Wasserhähnen mit geringem Durchfluss. Solche Produkte ermöglichen mit einer geringen Investition eine Wassereinsparung von bis zu 30 %. Sie werden innerhalb weniger Minuten anstelle des normalen Strahlreglers auf den Wasserhahn geschraubt und können den anfänglichen Versorgungsdruck aufrechterhalten.

    Für zeitgesteuerte Zapfstellen mit Durchflussbegrenzern ist eine größere Investition erforderlich. Es handelt sich dabei um mit einem Druckkopf ausgerüstete oder automatische Wasserhähne, die für einen begrenzten Zeitraum Wasser liefern. Je nach Standort ist dies jedoch eine Investition, die sich in kurzer Zeit amortisiert.

    Waschmaschinen und Geschirrspüler nur voll anstellen

    Generell gilt, dass Investitionen in moderne Technik ein unverzichtbarer Schritt zum Energiesparen sind; dies gilt auch für das Wassersparen. In der Gastronomie oder in Weinkellern von Unternehmen kann die Umrüstung von Geschirrspülern auf umweltfreundliche Modelle zu einer Reduzierung des Wasser- und Energieverbrauchs um bis zu 10 % führen. Ähnliche Einsparungen können mit technologisch fortschrittlichen Waschmaschinen erzielt werden. Die Investition zahlt sich langfristig durch die Senkung der Stromrechnungen aus. Regelmäßige Wartung und Schulung der Mitarbeiter in der korrekten Anwendung modernster Technik garantieren die Wirksamkeit dieser Art von Maßnahmen.

    Sparsame Toiletten einbauen

    Eine Toilettenspülung kann bei jeder Spülung bis zu 10 Liter Wasser verbrauchen. Es ist jedoch nicht notwendig, diese Düse ständig zu benutzen. Um dies zu verringern, schließen Sie einfach ein System mit einer Doppelspültaste an oder stellen Sie den Schwimmer der Spülung auf eine geringere Wassermenge ein.

    Weitere Einsparungen lassen sich durch den Einsatz elektronischer Urinale erzielen, die die Vorteile typischer Fotozellensysteme bieten und bei jeder Spülung eine Reduzierung des Wasserverbrauchs um mindestens 20 % ermöglichen.

    Regenwasser auffangen und verwenden

    Berechnungen zufolge kann durch den Ersatz eines Teils des in Gebäuden verwendeten Wassers durch Regenwasser die Hälfte des Trinkwassers eingespart werden. Tatsächlich muss nicht das gesamte verwendete Wasser trinkbar sein.

    Es gibt verschiedene Regenwassernutzungsanlagen, die alle nach dem gleichen Prinzip funktionieren und normalerweise das Dach als Abfangfläche benutzen.

    Da Regenwasser kalkfrei ist und einen niedrigen pH-Wert hat, kann es, wenn es durch ein gut konzipiertes Rückgewinnungssystem gereinigt wird, wiederverwendet werden für:

    • Toilettenspülung;
    • Waschmaschinen, einschließlich industrieller Maschinen;
    • Waschen von Autos, Böden usw.;
    • Bewässerung von Zierpflanzen, Rasenflächen und Grünanlagen;
    • Klimageräte und Wärmepumpen.

    Aus rechtlicher Sicht ist die Nutzung von Regenwasser außerhalb des Hauses kostenlos. Bei der Verwendung im Haus ist es wichtig, dass es nicht für den Verzehr von Lebensmitteln bestimmt ist. Zweitens muss es laut Trinkwasserverordnung über ein sekundäres Netz mit spezifischen Anschlüssen verfügen, damit sich das Regenwasser mit dem Trinkwasser nicht vermischen kann. Außerdem muss das sekundäre Netz mit einem externen Werkzeug verschließbar sein und farblich so markiert sein, dass es offensichtlich ist, dass die Röhren kein Trinkwasser führen.

    Die interne Nutzung muss beim Bauamt durch einen Antrag für eine haustechnische Regenwassernutzungsanlage gemeldet werden, und es müssen eine Reihe von Bedingungen hinsichtlich der Wartung des Netzes, des Tanks, der Filter und anderer Elemente erfüllt werden. Bei Vorhandensein von Asbestzement oder Blei in Dachmaterialien ist die Verwendung in Innenräumen verboten. Bei Kupfer- und Zinkdächern oder Dächern mit Bitumenabdichtungen sollte die Verwendung von Regenwasser vermieden werden, da gesundheitsschädliche Stoffe abgesondert werden können. Um jegliche Schwierigkeiten zu vermeiden, wird empfohlen, stets fachkundiges Personal hinzuzuziehen.

    In eine Wasseraufbereitungsanlage investieren

    Als Reaktion auf die Wasserknappheit werden sowohl in Privathaushalten als auch in Unternehmen immer mehr Systeme zur Filterung und Wiederverwendung von Grauwasser installiert, die bis zu 50 % des Trinkwassers einsparen.

    Abwasser, das für die Körperpflege verwendet wird (Grauwasser), wird durch eine Wasseraufbereitungsanlage in einen hygienisch reinen Zustand versetzt, in dem ein mehrfacher Prozess der biologischen Behandlung, Ultrafiltration und UV-Entkeimung stattfindet. Dieses biologisch-mechanische Filtrationsverfahren kommt ohne belastende chemische Zusätze aus und gewährleistet die vollständige Trennung der Biomasse vom gereinigten Grauwasser. Das resultierende Wasser ist frei von Feststoffen und vollständig entkeimt.

    Ferner ist ein Wasseraufbereitungssystem wartungsarm. In der Regel reicht eine jährliche Überprüfung der Funktionstüchtigkeit der Anlagenteile und falls erforderlich, eine einfache Reinigung der Filtermembranen aus.

    Das aufbereitete Wasser erfüllt die Anforderungen der EU-Badegewässerrichtlinie und kann für verschiedene Zwecke wiederverwendet werden (siehe oben unter Regenwasser).

    Zusammenfassung: Wasser im Unternehmen sparen

    Der Wasserverbrauch fällt in der Regel in Gebäuden, in denen die Nutzer nicht direkt durch die von ihnen verursachten Kosten belastet werden, deutlich höher aus. Dies bedeutet, dass Unternehmen besondere Maßnahmen ergreifen müssen, um den Verbrauch aus technischer und praktischer Sicht zu steuern. Erfahren Sie, welche Lösungen es gibt und welche pragmatischen Ansätze zur Verfügung stehen, damit Sie dank überlegter Investitionen in das Wasserrecycling zu erheblichen Einsparungen gelangen können.