Anmelden / Registrieren um Ihre Vorteile zu nutzen
Kürzlich gesucht
      • Veröffentlicht am 1. Feb. 2023
      • Zuletzt bearbeitet am 29. Aug. 2023
    • 11 min

    Stichsägen – Ein kompletter Einkaufsführer

    Dieser Leitfaden zum Kauf von Stichsägen hebt die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten & herausragenden Merkmale hervor, die Sie bei der Entscheidung für das beste Modell für Ihre Anforderungen in Betracht ziehen können – zum Schneiden von Metall oder Holz.

    Stichsägen

    Was ist eine Stichsäge?

    Ob Kurven, Geraden oder Schablonenmuster – mit Stichsägen schneiden Sie problemlos jede Form aus.

    Das Mitte des 20. Jahrhunderts von dem Ingenieur Albert Kauffman entworfene Elektrowerkzeug wurde erstmals von der Schweizer Firma Scintilla AG hergestellt. Als Vorbild diente eine Nähmaschine, nur dass statt der Nadel ein Sägeblatt eingesetzt wurde, um so ebenso präzise wie komplizierte Holzschnitte zu ermöglichen. Die modernen Varianten eignen sich zum Schneiden von unterschiedlichen Materialien, von Metallrohren bis hin zu Mauerwerk.

    In diesem Ratgeber finden Sie Tipps zu

    • der besten Methode zum Halten der Säge,
    • dem Bereich der Stichsägeneinstellungen für Schneidanwendungen,
    • Typen und Kompatibilitäten von Stichsägeblättern.

    Überblick über die verschiedenen Stichsägentypen

    Die geeignete Wahl einer Stichsäge hängt von der Art der Aufgabe ab, die Sie ausführen. Sowohl für den professionellen als auch Hobbyzimmermann findet sich das richtige Werkzeug. Die wichtigsten listen wir Ihnen hier auf.

    Elektro-Stichsäge

    Kabelgebundene Geräte

    Stichsägen mit Netzschnur sind die ideale Wahl zum Schneiden harter Materialien, da solche Arbeiten eine kontinuierliche Stromzufuhr erfordern. Diese Stichsägen können an eine Haushaltssteckdose oder einen 120-Volt-Wechselstromgenerator angeschlossen werden.

    Vorteile:

    • Arbeiten zuverlässig und gleichmäßig
    • Mehr Power als akkubetriebene Geräte
    Akku-Stichsägen

    Akku-Stichsägen

    Die akkubetriebene Alternative bietet viel Mobilität und ermöglicht ein präzises Schneiden von Holz, Kurven und Löcher an schwer zugänglichen Stellen. Nebenbei besteht keine Gefahr, über das Kabel zu stolpern. Der Strom für den Betrieb der Akku-Stichsäge wird in der Regel über einen austauschbaren Lithium-Ionen-Akku gespeist; die Akkuspannung wirkt sich direkt auf die Leistung der Stichsäge aus.

    Vorteile:

    • Leicht und handlich
    • Kein störendes Kabel

    Welche Materialien kann man mit Stichsägen schneiden?

    Stichsägen sind ideal für präzise Schnitte, egal ob zum Abtrennen von Holzteilen, zur Wiederverwendung oder zum Upcycling von Werkstücken. Es können Anpassungen für das Schneiden in verschiedenen Winkeln vorgenommen werden. In manchen Fällen, z.B. aus Sicherheitsgründen, ist die Stich- der Kreissäge vorzuziehen.

    Folgende Materialien können problemlos mit der Stichsäge geschnitten werden:

    • Holz
    • Kunststoffe
    • Metalle
    • Keramik

    7 Tipps zum sicheren Umgang mit Stichsägen

    Tragen Sie angemessene persönliche Schutzausrüstung

    Dies beinhaltet vor allem eine Atemschutzmaske zum Schutz der Atemwege vor Staub, eine Schutzbrille und passende Handschuhe.

    Verwenden Sie das richtige Sägeblatt

    Für jede Schneidanwendung gibt es das passende Sägeblatt. Achten Sie hierbei auf die Angabe auf der Verpackung oder dem Etikett.

    Befestigen Sie das Werkstück sicher

    Um ein Verrutschen zu verhindern, sollte es sicher auf der Arbeitsfläche festgeklemmt werden. Stellen Sie zudem sicher, dass der Schneidebereich nicht über die Kanten der Arbeitsfläche hinausragt.

    Stelen Sie die Säge auf die jeweilige Anwendung ein

    Passen Sie die Schnittgeschwindigkeit auf das zu bearbeitende Material an; je mehr Genauigkeit der Schnitt erfordert desto langsamer sollte sie sein. Hohe Geschwindigkeiten wiederum verringern Vibrationen beim Schneiden von Holz oder Laminat.

    Fassen Sie den Griff fest an

    Unterschätzen Sie nicht die Kraft einer Stichsäge! Nach dem Einschalten braucht sie einen kurzen Moment, um auf voller Power zu laufen. Die Stichsäge sollte zudem während des gesamten Schneidevorgangs flach am Holz anliegen. Bei mehr Widerstand kann es notwendig sein, die Einstellung anzupassen.

    Reduzieren Sie gebenenfalls die Geschwindigkeit

    Bei größerem Widerstand besteht die Gefahr eines Rückschlags. Für solche Fälle erweisen sich vor allem Stichsägen mit variabler Schnittgeschwindigkeit (s.u.) als äußerst nützlich.

    Achten Sie auf herabfallendes Material

    Sorgen Sie dafür, dass es ungehindert und gefahrlos abfallen und auch nicht dem Netzkabel in Berührung kommen kann.

    Geschwindigkeiten

    Die Geschwindigkeit von Elektrosägen wird entweder in Umdrehungen pro Minute (U/min) oder Hüben pro Minute (Hübe/min) angegeben. Bei Stichsägen ist vor allem letzteres der Fall; bei Netzgeräten liegt die maximale Geschwindigkeitseinstellung zwischen 2800 und 3100 Hüben pro Minute. Darüber hinaus teilt man sie in zwei Kategorien ein, nämlich in solche mit fester oder variabler Drehzahl. Stichsägen mit fester Drehzahl einen sich vor allem für den Hobbybereich, für Profis, die regelmäßig mit unterschiedlichen Materialien arbeiten, ist eine variable Drehzahl jedoch unerlässlich. Gerade die Möglichkeit, die Geschwindigkeit auf eine langsamere Stufe anzupassen, ist für präzise Arbeiten überaus wichtig.

    Tipp: Beginnen Sie beim Schneiden mit einer neuen Stichsäge mit der niedrigsten Geschwindigkeit und erhöhen Sie sie dann schrittweise. So haben Sie Zeit, sich erst einmal einzugewöhnen.

    Spannung

    Die verschiedenen Spannungsgrößen zeigen die Eignung für den Anschluss über das Netz oder einen Abwärtstransformator an. Bei netzgebundenen Geräten hat sie keinen Einfluss auf die Leistung. Bei Akku-Stichsägen sieht dies schon anders aus. Hier variiert die Spannungsgröße von Modell zu Modell und die Spannung steht in direktem Zusammenhang mit der Leistung des Motors und dem Gesamtwirkungsgrad des Werkzeugs. Die meisten Akku-Stichsägen sind mit 12- oder 18-Volt-Akkus ausgestattet.

    Das richtige Stichsägeblatt für jeden Job

    Egal wie gut das Gerät selber ist – die wirkliche Arbeit leistet das Sägeblatt. Hochwertige Stichsägeblätter gibt es in Hülle und Fülle von führenden Herstellern. Trotz der großen Auswahl, oder vielleicht auch gerade deswegen, fällt die Wahl der richtigen Säge manchmal recht schwer. Im Folgenden finden Sie eine umfassende Übersicht.

    Typische Stichsägeblätter

    Arten von Stichsägeblättern

    Stichsägeblätter unterscheiden sich im Allgemeinen in der Beschaffenheit des Schaftes, der Anzahl der Zähne, dem Material und den Werkstoff, für den sie sich eignen sind. Darüber hinaus sind auch vielseitig einsetzbare Mehrzweckblätter erhältlich, eine wirtschaftliche Alternative zu spezialisierten Ausführungen darstellen. 

    T-Schaft-Stichsägeblätter sind die am weitesten verbreiteten Variante und sind mit einer Vielzahl moderner Stichsägen kompatibel. Die einfache Montage und der allgemeine Gebrauch machen diese Sägeblätter zu einer beliebten Wahl. Sie verfügen über einen Zapfen oben am Schaft zur Aufnahme, der mit den meisten Geräten kompatibel ist.

    Universal-Stichsägeblätter, auch bekannt als U-Schaft-Stichsägeblätter, weisen einen ausgeprägten U-förmigen Schnitt am Kopf des Schaftes auf. Diese Form findet man heutzutage seltener als Sägeblätter mit T-Schaft, da die meisten modernen Stichsägen mit einem werkzeuglosen Sägeblattwechselsystem für Sägeblätter mit T-Schaft ausgestattet sind.

    Sägeblatt-Werkstoffe

    Das Material, aus dem das Sägeblatt hergestellt wird, hat einen direkten Einfluss auf ihre Haltbarkeit und Eignung für verschiedene Anwendungen.

    Zu den gebräuchlichsten Materialien für Stichsägeblätter gehören:

    • Kohlenstoffreicher Stahl: Diese Sägeblätter sind die erschwinglichsten und flexibelsten. Sie eignen sich hervorragend zum Schneiden von Holz.
    • Hochgeschwindigkeitsstahl: Bieten ein relativ hohes Maß an Haltbarkeit und Hitzebeständigkeit. Sie können zum Schneiden verschiedenster Werkstoffe eingesetzt werden, einschließlich Metall, Kunststoff und Holz.
    • Bi-Metall-Sägeblätter: Hierbei handelt es sich eine Legierung, die ein hohes Maß an Haltbarkeit bietet. Ideal für die Schwerzerspanung von Holz und Metall.
    • Wolframcarbid-Stichsägeblätter: Ein besonders hitzebeständiger Werkstoff, der zudem eine hohe Haltbarkeit aufweist. Sie können zum Schneiden von festen Materialien wie Fliesen, Keramik und Stahl verwendet werden

    Welche Stichsäge nimmt man für...?

    Holz

    Es gibt eine Reihe von Stichsägen, die in erster Linie zum Schneiden von Holz bestimmt sind. Es gibt jedoch unterschiedlich dickes Holz, das mit Stichsägen sicher und effizient geschnitten werden kann. Die Länge des Sägeblattes, der Sägefuß, die Anzahl der Zähne, die Weichheit des Holzes und die Leistung des Stichsägemotors werden dabei eine Rolle spielen.

    Metall

    Für das sichere und präzise Schneiden von Metall ist es wichtig, eine Stichsäge mit der geeigneten Sägeblattart und Leistung zu wählen. Von einer professionellen Stichsäge mit guten technischen Daten kann vernünftigerweise erwartet werden, dass sie 10 mm Stahl und Nichteisenmetalle mit einer Dicke von bis zu 30 mm durchtrennt. Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, sollten Sie daran denken, eine persönliche Schutzausrüstung zu tragen, das Material zu sichern und sicherzustellen, dass das Sägeblatt zum Schneiden des Metalls richtig eingesetzt ist.

    Fliesen

    Ein Stichsägeblatt zum sicheren und effizienten Schneiden von Keramikfliesen wird mit einer abrasiven Hartmetall- oder Diamantkante ausgestattet. Eine solche Stichsäge kann auch für das präzise Anbringen von Nuten, Schnitten und Öffnungen verwendet werden.

    PVC-Rohre

    Eine Hochleistungs-Stichsäge wird zum Schneiden von zähen und langlebigen PVC-Rohren geeignet sein. Sie sollten darauf achten, dass die Rohrleitungen fest auf einem Arbeitstisch oder einer anderen stabilen Oberfläche befestigt sind, bevor Sie mit dem Schneiden beginnen. Es sollten auch nur minimale Vibrationen vorhanden sein, um Absplitterungen zu vermeiden.

    Welche Eigenschaften wirken sich noch auf die Schnittleistung aus?

    Im Folgenden werfen wir einen Blick auf einige wichtige Aspekte, die Aufschluss über die Leistung einer Elektrostichsäge geben.

    Hublänge

    Die Hublänge ist die Strecke, die das Sägeblatt während des Schneidprozesses in vertikaler Richtung zurücklegt. Je größer die Hublänge, desto größer die Schneidleistung. Stichsägen mit den größten Hublängen eignen sich auch zum Schneiden einer Vielzahl von Materialien.

    Leistung

    Die erforderliche Motorleistung der Stichsäge hängt von den Schneidezwecken und der erwarteten Regelmäßigkeit des Einsatzes ab. Eine Stichsäge mit einer Motorleistung von mehr als 500 W ist für die meisten Schneidarbeiten ausreichend. Sie sollten jedoch in eine Stichsäge mit einer Leistung von über 700 W investieren, wenn Sie sie regelmäßig zum Schneiden harter Materialien einsetzen wollen. Es sollte auch nicht vergessen werden, dass die Leistung einer Akku-Stichsäge in Volt angegeben wird.

    Geschwindigkeitsstufen

    Die Schnittgeschwindigkeit wirkt sich wie folgt auf die Materialien aus, die mit der Stichsäge geschnitten werden können:

    • Langsam – Stichsägen mit einer langsamen Schnittgeschwindigkeit zwischen 500 und 1.000 Hüben pro Minute eignen sich zum Schneiden von Keramik, Wandfliesen und Glas
    • Mittel – mit einer mittleren Schnittgeschwindigkeit von 1.500 bis 2.000 Hüben pro Minute eignet sich die Stichsäge zum Schneiden von Kunststoffen und Nichteisen-Materialien
    • Schnell – Stichsägen mit einer Geschwindigkeitseinstellung von über 2.000 Hüben pro Minute sind ausschließlich für das Schneiden von Holz geeignet

    Sehen Sie sich unseren praktischen Vergleich beliebter Stichsägen an, der Ihnen bei der Entscheidung für das für Ihre Anforderungen am besten geeignete Modell hilft.


    Bezeichnung

    Hublänge

    Leistung

    Geschwindigkeit

    Makita DJV180Z Akku-Stichsäge

    26mm

    18V Li-ion battery

    2600 HPM

    DeWALT DCS331N-XJ Akku-Stichsäge

    26mm

    18V Li-ion battery

    3000 HPM

    Bosch 06015A6101 Akku-Stichsäge

    23mm

    18V Li-ion battery

    2700 HPM

    DeWALT DW331K kabelgebundene Stichsäge

    26mm

    240V

    3100 HPM

    Makita 4340FCT kabelgebundene Stichsäge

    26mm

    110V

    2800 HPM

    Wie oft muss man Stichsägeblätter austauschen?

    Sobald das Schneiden schwerfälliger wird und man mehr Kraft beim Schneiden aufwenden muss. Alle Stichsägeblätter verschleißen und stumpfen bei regelmäßiger Verwendung ab. Sie können die Lebensdauer eines Blattes verlängern, in dem sie es vor jedem Einsatz schärfen. Bei merklich erhöhtem Widerstand beim Schneiden sollten Sie Ersatzsägeblätter parat haben.

    So wechseln Sie ein Stichsägeblatt

    Oben auf der Stichsäge finden Sie eine federbelastete Verriegelung. Der Zweck dieser Verriegelung besteht darin, das Stichsägeblatt während des Schneidevorgangs zu sichern. Der erste Schritt bei der Befestigung des Sägeblatts besteht darin, die federbelastete Verriegelung so zu positionieren, dass sie parallel zur Sägeblattführung verläuft. Anschließend sollten Sie das Sägeblatt vorsichtig einführen und die Verriegelung lösen. Sie können den festen Sitz des Sägeblatts testen, indem Sie leicht an ihm ziehen.

    Wichtig: Achten Sie darauf, dass das Stichsägeblatt vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es entfernen und entfernen Sie auch den Akku aus dem Gerät. Erst dann können Sie das Blatt sicher austauschen.