Anmelden / Registrieren um Ihre Vorteile zu nutzen
Kürzlich gesucht
      • Veröffentlicht am 1. Feb. 2023
      • Zuletzt bearbeitet am 29. Aug. 2023
    • 6 min

    Schraubenschlüssel: ein Leitfaden

    In diesem Leitfaden werden verschiedene Schraubenschlüssel vorgestellt und es wird erklärt, welchen Zweck jeder von ihnen erfüllt und wann sie verwendet werden.

    RS Components Leitfaden

    Ein Schraubenschlüssel ist ein technisches Werkzeug, das zum Anziehen oder Lösen von Muttern, Bolzen, Schrauben und anderen ähnlichen Gegenständen durch eine Drehbewegung verwendet wird. Er besteht in der Regel aus einer Stahllegierung (meist Chrom-Vanadium) und es gibt zahlreiche Arten, die für verschiedene Situationen geeignet sind. Die Abmessungen, die oft an den Seiten der Schraubenschlüssel angegeben sind und den Abstand zwischen den Klingen angeben, können in metrischen (meist Millimeter) oder imperialen (meist Zoll) Einheiten angegeben werden. So hat ein beispielsweise „12er“-Schlüssel eine Öffnung zwischen den Backen von 12 Millimetern.

    Sie werden von Fachleuten in vielen Bereichen verwendet und sind auch eines der wichtigsten Werkzeuge für Heimwerker. Alle Arten von Schraubenschlüsseln sind so konzipiert, dass sie eine Schraube oder eine Mutter mit einer bestimmten Form gut greifen und gleichzeitig Probleme in Bezug auf Spiel, Benutzerfreundlichkeit, anwendbare Kraft und Vielseitigkeit lösen.

    Die Größen von Schraubenschlüssel

    Bei der Wartung von Maschinen, die in angelsächsischen Ländern hergestellt werden, aber auch von Musikinstrumenten, Haushaltsgeräten, Rohrleitungen usw. lässt sich oft nicht feststellen, welche Schlüsselgröße benötigt wird. Keiner der Schlüssel in Millimetern scheinen genau dem zu entsprechen, welchen man benötigt. Das liegt daran, dass die Schrauben, Muttern und Teile, an denen Sie arbeiten, keine Abmessungen haben, die sich auf das internationale metrische System beziehen, sondern in Zoll angegeben sind.

    Um zu vermeiden, dass man mit einem Schraubenschlüssel in Millimetern, der nicht der benötigten Größe entspricht, eine Mutter oder Schraube beschädigt, muss man Schraubenschlüssel mit Zollmaßen verwenden. Das Problem an dieser Stelle ist, wie man die Größe des benötigten Zoll-Schlüssels ermitteln kann. Die Entsprechung zwischen Millimetern und Zoll ist wie folgt:

    • 1 Zoll = 25.400 Millimeter
    • Die gängigsten metrischen Größen sind wie folgt (in Millimetern): 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 und 22 mm.
    • Die gängigsten imperialen Größen sind wie folgt (in Zoll): 1/4", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4", 15/16" und 1". Zöllige Schraubenschlüssel gibt es in mehr als 40 Größen, die von 5/16" bis 7" reichen, manche davon werden aber nur selten verwendet.

    Es ist zu beachten, dass die Größe des Schraubenschlüssels nicht mit der Größe der Schraube übereinstimmt. Für eine Schraube mit einem Durchmesser von 5/16 Zoll ist etwa ein Halbzoll-Schlüssel erforderlich.

    Schraubenschlüssel Arten

    Die in den Werkstätten am häufigsten verwendeten Werkzeuge sind zweifelsohne die mechanischen Schraubenschlüssel. Wie bereits erwähnt, gibt es sie in vielen verschiedenen Arten und Formen. Um sie zu unterscheiden, kann man eine erste Übersicht nach ihrem Verwendungszweck erstellen:

    • Feste Schraubenschlüssel, bei denen die Breite der Maulöffnung festgelegt ist und die daher für die Bearbeitung einer bestimmten Größe von Muttern verwendet werden;
    • Verstellbare Schraubenschlüssel: Die Weite des Mauls kann mittels geeigneter Mechanismen an die Größe der anzuziehenden oder zu lösenden Muttern angepasst werden.

    Gabelschlüssel

    Der klassische Gabelschlüsselhat in der Regel an jedem Ende ein Maul mit einer progressiven Größe. Oder er hat an beiden Enden die gleiche Größe, ist aber an einem Ende geschlossen. Von allen Schraubenschlüsseln ist er vielleicht der bekannteste; er wird bevorzugt, wenn nur zwei der sechs Seiten der Mutter gegriffen werden können.

    Ringschlüssel

    Ringschlüssel werden bevorzugt, wenn sie alle sechs Seiten der Mutter gleichzeitig greifen und somit Stabilität und Sicherheit bieten.

    Der abgewinkelte Ringschlüssel ist nützlich, wenn die Muttern bündig mit der Oberfläche sind. In dieser Situation lässt sich der herkömmliche Gabelschlüssel nur schwer betätigen, während der gekröpfte Ringschlüssel eine freie und effektive Bewegung ermöglicht.

    Ringratschenschlüssel

    Dieser Schlüssel wurde für schwer zugängliche Stellen konzipiert. Häufig werden sie in der klassischen Kombination mit einem offenen und einem Ratschenring-Ende hergestellt; das letztere Gelenk kann auch verstellbar und abgewinkelt sein, um mehrere Arbeitsweisen zu ermöglichen.

    Steckschlüssel / Nusskasten

    Steckschlüssel sind zylindrische Werkzeuge mit einem polygonalen oder sechseckigen gebohrten Profil, die das Anziehen oder Lösen von Bolzen, Stiften, Muttern und Schrauben mit einem geeigneten Profil ermöglichen. Sie werden oft in Kombination mit Knarren verwendet, um auch an schwer zugänglichen Stellen leicht arbeiten zu können.

    Rollgabelschlüssel

    Gemeinhin als „Schraubenschlüssel“ bekannt, handelt es sich um einen Schlüssel mit einem Kopf, der einen verstellbaren Schraubstock hat, um Schrauben zu greifen und zu demontieren. Die Besonderheit beim Rollgabelschlüssel ist die bewegliche Klemme, die über ein Rad, die sogenannte Rolle, verstellt werden kann, wodurch die Größe des Schraubstocks dieses Werkzeugs variiert werden kann.

    Zahnstangenschlüssel

    Dieser Schraubenschlüssel folgt dem gleichen Prinzip wie der Maulschlüssel. Allerdings lässt sich die Backe nach dem Griff durch einen Zahnstangen-Mechanismus verbreitern. Dies ermöglicht eine viel größere Öffnung und ist daher für schwere Arbeiten geeignet und wird für Landmaschinen und im Bauwesen verwendet.

    Spezielle Schraubenschlüssel

    Diese mechanischen Werkzeuge mögen seltsam oder etwas kompliziert erscheinen, in Wirklichkeit sind sie sehr einfach und praktisch. Sie sind notwendig für die Einstellung, Wartung und korrekte Montage verschiedener nicht standardisierter Elemente, wie Gabeln, Ringe, Muffen, Ölfilter usw. Im Folgenden werden die beiden Haupttypen aufgeführt.

    Drehmomentschlüssel

    Ein Drehmomentschlüssel ist ein Schlüssel mit kontrolliertem Drehmoment, der zum Anziehen von Schrauben, Muttern und Bolzen mit dem richtigen Drehmoment verwendet wird; er wurde genau dafür entwickelt, um ein Überdrehen von Schrauben zu verhindern. Er wird auch in guten Fahrrad-Werkstätten verwendet, um ein Überschreiten der maximalen Anzugsspannungen zu vermeiden, die im Allgemeinen mit der sogenannten „Streckgrenze“ des Materials übereinstimmen, an dem das Anziehen erfolgen soll. Die Verbindung zwischen den verschiedenen Bauteilen eines Fahrrads wird durch Schrauben gewährleistet, die auf Gewindebohrungen oder Schrauben, die auf Muttern aufgeschraubt werden, angezogen werden. Gerade die Reibung zwischen den beiden Teilen bestimmt die Spannung, die dafür sorgt, dass sie sich schließen oder verriegeln.

    Ein Drehmomentschlüssel kann mit einer Ratsche oder einer Hülse ausgestattet sein. Er kann einen Mechanismus enthalten, der das Erreichen des eingestellten Drehmoments anzeigt, entweder durch ein Klicken, durch einen Zeiger, der den momentanen Anzugswert auf einer Skala anzeigt, oder durch eine elektronische Anzeige, eine LED und eine Vibrationsvorrichtung.

    Band- oder Kettenrohrzangen

    Wie der Name bereits verrät, handelt es sich hierbei um einen Schraubenschlüssel, der aus einem Griff besteht, an dem eine Metallkette oder ein Metallband befestigt ist, das mit zunehmendem Drehmoment gespannt wird. Er wird häufig von Mechanikern verwendet, ist selbstspannend und wird für große und unregelmäßig geformte Gegenstände, wie Autoölfilter, verwendet. Diese Art von Schraubenschlüssel dient zum Festhalten, Lösen oder Anziehen von praktisch allen Bauteilen wie Steckern, Schrauben, Auspuffrohren, Riemenscheiben usw. Er ist in der Regel robust konstruiert und hat einen Griff aus Stahl oder Aluminium; die hochwertigeren Modelle verfügen über einen Gummigriff mit Polsterung für maximalen Komfort. Außerdem ist er leicht zu verstellen und kann an jeden Umfang oder jede unregelmäßige Form bis zu einem Durchmesser von etwa 150 mm angepasst werden.

    Schraubenschlüssel arten und größen Zusammenfassung

    Der Schraubenschlüssel ist wahrscheinlich das gebräuchlichste Werkzeug für alle Handwerker. Es gibt sie in allen Formen und Größen, und es ist nicht immer offensichtlich, welcher Schlüssel für welche Aufgabe verwendet werden soll. Dieser Leitfaden liefert einen nützlichen Überblick über die wichtigsten Schraubenschlüssel sowie kurze Erklärungen, wie und wo sie zu verwenden sind. 

    Außerdem finden Sie hier nützliche Links, über die Sie alle nötigen Schraubenschlüssel in unserem Online-Shop beziehen können.