Anmelden / Registrieren um Ihre Vorteile zu nutzen
Kürzlich gesucht
      • Veröffentlicht am 12. Dez. 2023
      • Zuletzt bearbeitet am 12. Dez. 2023
    • 8 min

    Pipetten & das richtige Pipettieren im Labor

    Leitfaden für die Auswahl der richtigen Messpipette für die Verwendung in klinischen oder chemischen Analyselabors und in allen Labors, in denen wissenschaftliche Forschung mit flüssigen Verbindungen durchgeführt wird.

    La pipetta graduata e il suo impiego in laboratorio

    Was ist eine Pipette?

    Die Pipette ist ein Instrument zur Messung des Flüssigkeitsvolumens, das in Forschungslabors und klinischen Analyselabors verwendet wird. Die Genauigkeit, mit der Messungen vorgenommen werden können, macht Pipetten zu einem unersetzlichen Laborwerkzeug.

    Es ist jedoch notwendig, den für den jeweiligen Einsatzzweck am besten geeigneten Pipettentyp zu wählen, um fehlerfreie Pipettierergebnisse zu erzielen.

    Damit Sie die Pipetten auswählen, die Ihren tatsächlichen Bedürfnissen entsprechen, haben wir Ratschläge und Informationen über die Unterschiede zwischen Messpipetten und Vollpipetten für Sie zusammengestellt.

    Was sind Laborpipetten?

    Laborpipetten haben die Form eines schmalen Röhrchens aus Glas oder Kunststoff. Das Instrument funktioniert über einen einfachen Saugmechanismus und ist für das ordnungsgemäße Aufsaugen von Flüssigkeiten aus Laborgefäßen unerlässlich.

    Eine Laborpipette in volumetrischer Form besteht aus einem Zylinder mit kleinem Durchmesser, der an beiden Enden offen ist und in dessen Mitte sich ein Kolben (oder eine Ampulle) befindet. Das Ansaugen der Flüssigkeit im Inneren des Kolbens wird durch Druck auf den Peleo-Ball (oder Propipette) am oberen Ende der Pipette erreicht.

    Eine andere Version der Laborpipette besteht aus einem geraden Röhrchen, dessen eine Seite in einer Spitze und die andere Seite in einer pumpenförmigen Ausbuchtung endet. In diesem Fall kann die Pipette über die gesamte Länge des Rohrs bis zur Sättigung gefüllt werden.

    Es gibt auch elektronische Pipettenmodelle, bei denen die Flüssigkeitsaufnahme halbautomatisch erfolgt. Der Labortechniker muss darauf achten, dass er das zu pipettierende Volumen vorher mit dem Einstellmechanismus einstellt. Zum Aufsaugen drücken Sie einfach den Knopf und lassen ihn los; das Präzisionsinstrument erledigt den Rest.

    Pipetten mit und ohne Gradeinteilung werden aus zwei Materialien hergestellt: Glas oder Kunststoff. Für die Herstellung von Kunststoffpipetten werden Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) verwendet.

    Eine Pipette hat im Allgemeinen ein Fassungsvermögen zwischen 0,1 ml und 100 cm3, während diejenigen mit einem sehr kleinen Fassungsvermögen die Aufnahme von Flüssigkeiten im Mikroliterbereich ermöglichen. Alle haben eine Toleranz, d. h. einen systematischen Fehler, der vom Hersteller auf der Pipette direkt unter dem Fassungsvermögen angegeben wird.

    Wir können die Pipetten nach Abfülltechniken unterteilen:

    • Pipetten entleeren
    • teilentleerte Pipetten (Doppelkerbe)
    • einfache Pipetten
    • Mikropipetten

    Für eine korrekte Probenahme von Flüssigkeiten, die die Forschungsergebnisse nicht verfälscht, ist es wichtig, Laborpipetten zu verwenden, die den internationalen Normen entsprechen. Flüssigkeitsvolumenmessgeräte wie Messzylinder, die Sie in unserem Sortiment finden, sind ebenfalls unverzichtbar.

    Wozu die Messpipette dient

    Pipette und Reagenzglas

    Die Messpipette ist nützlich zum präzisen Aufnehmen und Abgeben von Flüssigkeiten und zum Mischen derselben. Je nach Messempfindlichkeit verfügt sie über eine Skala entlang des Röhrchens, die in Millilitern oder Mikrolitern eingeteilt ist.

    Eine Messpipette kann bidirektional und/oder negativ sein und garantiert dem Labortechniker eine hohe Genauigkeit. Ein systematischer Fehler kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, da alle Pipetten eine vom Hersteller angegebene Toleranz aufweisen. Es versteht sich von selbst, dass die genauesten Pipetten diejenigen sind, die einen sehr niedrigen Toleranzwert haben: ± 0,02 ml, ± 0,03 ml und so weiter.

    Der Messwert auf der Skala der Pipette kann verschiedene Fehler aufweisen, die entweder auf die Umgebungsbedingungen zurückzuführen sind, unter denen die Aufnahme erfolgt (atmosphärischer Druck und Luftfeuchtigkeit), oder auf einen Fehler des Laboranten, der nicht richtig geschult ist oder während der Pipettierphase falsche Bewegungen ausführt.

    Das Aufwickeln der Messpipettenspitze ist eine nützliche Technik, um Dosierfehler in der aufzunehmenden Flüssigkeit zu reduzieren. Um die Spitze zu wickeln, tauchen Sie die Spitze einige Male in die Flüssigkeit, um den Film zu entfernen, der normalerweise auf der Pipettenspitze liegt.

    Pipetten Arten

    Nachdem wir die wichtigsten Merkmale einer Laborpipette und die Funktionsweise von Messpipetten erläutert haben, wollen wir uns nun die wichtigsten Arten von Laborpipetten, die in Forschungs- und Analysezentren verwendet werden, im Detail ansehen.

    Pasteurpipette: eine einfache Pipette, die mit einer Gummipumpe zum Aufsaugen von Flüssigkeiten ausgestattet ist. Die Pipette ist nicht graduiert und ist nützlich, wenn es nicht notwendig ist, abgemessene Flüssigkeitsmengen aufzusaugen.

    Kalibrierte Pipette: Im Gegensatz zur Messpipette zeigt sie nur die Angabe der maximalen Kapazität in Form des Volumens an (normalerweise auf dem Kolben). Kalibrierte Pipetten gibt es mit einer einzigen Kerbe oder mit zwei Kerben (oberhalb und unterhalb des zentralen Kolbens). Am genauesten sind die Pipetten mit der doppelten Kerbe.

    Tropfpipette: Flüssige Mischungen können mit Tropfpipetten hergestellt werden. Die Pipette gibt die Substanz tropfenweise in die herzustellende Zubereitung ab.

    Serologische Pipetten: werden in Testlabors für bidirektionale Graduierungen verwendet. Sie haben eine durchschnittliche Genauigkeit von ±2 % und werden aus nicht zytotoxischem und nicht hämolytischem Kunststoff hergestellt. Die Sterilisation erfolgt mit Gammastrahlen der SAL-Stufe 10-6 (ISO-Norm 11137) oder nach anderen Verfahren.

    Ostwald-Folin-Pipetten: wie serologische Pipetten werden sie zum Übertragen von Blut, Seren und zähflüssigen Flüssigkeiten verwendet. Aus diesem Grund werden sie hauptsächlich in klinischen Labortests verwendet.

    Die volumetrische Pipette

    Wir widmen uns jetzt der volumetrischen Pipette, die auch unter den Namen Vollpipette und Glockenpipette bekannt ist.

    Das Merkmal, das eine volumetrische Pipette von einer Messpipette unterscheidet, ist ihre hohe Genauigkeit bei der Messung einer Flüssigkeit.

    Bei der Standardkonstruktion einer Vollpipette ist der Hals schmal, so dass die Meniskusanzeige bei der Volumenmessung genauer ist als bei einer Messpipette.

    Wählen Sie aus unserem Pipettenkatalog die für Ihr Labor und Ihren Anwendungsbereich am besten geeigneten Versionen aus. Sie werden volumetrische Pipetten, verschiedene Arten von Messpipetten oder die einfachsten Pasteurpipetten finden, um Ihr Labor optimal zu versorgen.

    Wo die Pipette verwendet wird

    Kommen wir nun zu den Einsatzbereichen einer Pipette. Das Analyselabor ist ihr Haupteinsatzort, aber in welchen Industriezweigen können die verschiedenen bisher vorgestellten Pipettentypen verwendet werden?

    In der pharmazeutischen Industrie sind Pipetten unverzichtbar für die Zubereitung chemischer Verbindungen für experimentelle Medikamente, während sie in der Labormedizin eine Rolle bei der Analyse hämatologischer und anderer flüssiger biologischer Proben spielen.

    In der chemischen Industrie können Glaspipetten effektiv beim Testen neuer Substanzen eingesetzt werden und finden auch in der Bergbauindustrie keine geringe Verwendung.

    Universitäten und Institutionen, die sich der wissenschaftlichen Forschung widmen, verwenden neben anderen Messinstrumenten eine oder mehrere Versionen von Laborpipetten zur Durchführung ihrer Experimente.

    Richtig pipettieren im Labor: So geht’s

    Pipettieren ist ein grundlegendes Verfahren im Labor, um präzise Flüssigkeitsmengen zu messen und zu übertragen. Es ist besonders wichtig in Bereichen wie der Molekularbiologie, Chemie und Medizin. Hier sind die grundlegenden Schritte und Best Practices zum Pipettieren:

    Richtig pipettieren im Labor
    • Auswahl der richtigen Pipette und Spitze: Es gibt verschiedene Arten von Pipetten, die für unterschiedliche Volumina geeignet sind. Wählen Sie eine Pipette, die am besten für das gewünschte Volumen geeignet ist. Verwenden Sie immer eine frische, sterile Pipettenspitze.
    • Einstellen des Volumens: Bei verstellbaren Pipetten kann das gewünschte Volumen meist durch Drehen des oberen Teils der Pipette eingestellt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie das Volumen korrekt ablesen.
    • Aufsetzen der Pipettenspitze: Drücken Sie den Kolben der Pipette herunter, setzen Sie die Spitze auf und lassen Sie den Kolben langsam los. Dies schafft ein Vakuum, das beim Aufziehen der Flüssigkeit hilft.
    • Eintauchen der Spitze: Tauchen Sie die Spitze in die Flüssigkeit ein, ohne die Seiten des Gefäßes zu berühren. Der Tipp sollte nur ein paar Millimeter tief sein.
    • Aufziehen der Flüssigkeit: Drücken Sie den Kolben langsam und gleichmäßig nach unten und lassen Sie ihn dann langsam los, um die Flüssigkeit aufzuziehen. Stellen Sie sicher, dass keine Luftblasen in der Spitze sind.
    • Flüssigkeit auspipettieren: Halten Sie das Zielgefäß in einem Winkel von etwa 45 Grad. Berühren Sie die Seitenwand des Gefäßes mit der Spitze und drücken Sie den Kolben langsam und gleichmäßig nach unten, um die Flüssigkeit abzugeben.
    • Vermeiden von Kontamination: Berühren Sie mit der Spitze nicht andere Oberflächen oder Flüssigkeiten, um Kontaminationen zu vermeiden. Entsorgen Sie die Spitze nach Gebrauch in dem dafür vorgesehenen Abfallbehälter.

    Weitere Hinweise zum pipettieren:

    • Wenn Sie Flüssigkeiten pipettieren, die sich sehr von Wasser unterscheiden (z. B. ölige Lösungen oder Flüssigkeiten mit hoher Viskosität), benötigen Sie möglicherweise spezielle Techniken oder Pipetten.
    • Wenn Sie mit gefährlichen oder toxischen Chemikalien arbeiten, tragen Sie immer geeignete Schutzkleidung und arbeiten Sie unter einem Abzug.
    • Pipettieren erfordert Übung. Wenn Sie neu im Labor sind, üben Sie das Pipettieren mit Wasser, bis Sie sich sicher fühlen.

    Fazit

    Pipetten aus Glas oder Kunststoff sind keineswegs ein zweitrangiges Instrument in einem klinischen oder chemischen Forschungs- und Analyselabor. Von ihrer Genauigkeit hängen die Dosierungen von Chemikalien für die Herstellung von Medikamenten oder die Genauigkeit der Ergebnisse von Analysen biologischer Proben ab.

    Aus diesem Grund muss bei der Auswahl des für die Bedürfnisse des Labors am besten geeigneten Pipettentyps besonders sorgfältig vorgegangen werden.

    Bei der Auswahl steht Ihnen der RS Katalog für Laborgeräte mit professionellen Produkten, Messzubehör und wissenschaftlichen Forschungsgeräten sowie Verbrauchsmaterialien wie Pipetten aus ungiftigem und recycelbarem Material zur Seite.

    Empfohlene Artikel