Anmelden / Registrieren um Ihre Vorteile zu nutzen
Kürzlich gesucht
      • Veröffentlicht am 13. Apr. 2023
      • Zuletzt bearbeitet am 29. Aug. 2023
    • 6 min

    Hintergrund und Zeitplan des Verbots zu Leuchtstoffröhren

    Leuchtstoffröhren waren jahrelang allgegenwärtig – doch nun macht die EU Schluss damit. Dieser Ratgeber erläutert Hintergründe und Eckdaten des Verbots und zeigt geeignete Lösungen auf.

    leuchtstoffröhren-verbot

    Am 1. Juli 2006 verabschiedete die Europäische Union die RoHS-Richtlinie (Restriction of Hazardous Substances, Beschränkung gefährlicher Stoffe), welche die Grundlage für das Verbot der Herstellung und der Einfuhr von Produkten bilde, die das Leben und die Nachhaltigkeit gefährden. Die Richtlinie entspricht dem Wunsch der EU, Beleuchtungslösungen zu finden, die effizienter sind, Beleuchtungskosten sparen, die Umwelt und die Gesundheit der Menschen schützen und sich in Richtung einer umweltverträglichen Zukunft bewegen.

    Konkret werden zehn gefährliche Stoffe verboten (darunter Blei, Quecksilber, Cadmium und sechswertiges Chrom), die häufig in elektrischen und elektronischen Produkten vorkommen. Die unmittelbare Auswirkung ist, dass Produktion, Import und Vertrieb von T5- und T8-Leuchtstofflampen am 23. August 2023 eingestellt werden müssen.

    Das Verbot wirkt sich nicht unmittelbar auf UV-A/B/C-Lampen aus, für die ein fünfjähriges Moratorium gutgeheißen wurde. Die Produktion und der Handel mit den kleineren steckbaren Leuchtstofflampen sind jedoch nur noch für weitere sechs Monate, bis zum 23. Februar 2024, erlaubt.

    Erwähnenswert ist, dass die Richtlinie den Verkauf und die Verwendung bestehender Bestände erlaubt.

    Was sind Leuchtstoffröhren?

    Das Wort „fluoreszierend“ bezieht sich auf die Eigenschaft einiger Materialien, Licht zu emittieren, wenn sie ultravioletter Strahlung ausgesetzt werden. Das Phänomen ist nach Kalziumfluorid benannt, einer natürlich vorkommenden chemischen Verbindung von Fluor, welche diese Eigenschaft aufweist.

    Leuchtstoffröhren enthalten an beiden Enden Elektroden. Innerhalb der Röhren sind Wolframfäden, die mit einer emittierenden Substanz beschichtet sind, welche bei hohen Temperaturen Elektronen abgibt. In der Röhre befindet sich unter niedrigem Druck stehender Quecksilberdampf, der sich entlädt und Fluoreszenz erzeugt, die wiederum sichtbares Licht erzeugt. An den Innenwänden der Röhre wird fluoreszierendes Pulver abgeschieden, in den meisten Fällen Zink-, Beryllium- oder Cadmium-Silikate, aber auch Magnesium- und Kalziumwolframat oder Cadmium-Borat.

    Nachdem sich das fluoreszierende Gemisch an den Wänden der Röhre abgelagert hat, wird die Luft entfernt und die Röhre luftdicht verschlossen; anschließend werden Edelgase (Neon, Argon) und kleine Mengen flüssigen Quecksilbers in das Innere der Röhre gegeben. Die beiden Stifte an beiden Enden bilden einen Durchgang für die Elektroden. Sobald die Glühfäden erhitzt sind, hat die Leuchtschicht die Eigenschaft, die Energie der ultravioletten Strahlung zu absorbieren, die durch die elektrische Entladung in Quecksilber- und Argondampf bei niedrigem Druck erzeugt wird.

    Zwei weitere wesentliche Komponenten für den Betrieb von Leuchtstofflampen sind der Starter und das Vorschaltgerät. Der Starter bringt die Elektroden zum Glühen; sobald die Lampe eingeschaltet ist, schaltet der Starter auch den Heizstrom ab, da er nicht mehr benötigt wird. Das Vorschaltgerät erzeugt an den Rohrklemmen eine Stoßspannung, die notwendig ist, um den Lichtbogen im Gasgemisch im Inneren zu zünden, und begrenzt dann den Strom durch die Röhre, während es einen stabilen Betrieb der Röhre ermöglicht.

    Wie unterscheiden sich T5- und T8-Röhren?

    Der Buchstabe T, der dieses Produkt benennt, gibt den Typ der Lampe an, in diesem Fall eine Röhre (nicht zu verwechseln mit dem Typ des Sockels, der in diesem Fall bei Röhren der Typ G wäre). Die Zahl neben dem T bezieht sich auf den Durchmesser der Röhre, gemessen in Achtel Zoll. Demnach haben T5-Röhren einen Durchmesser von 5/8 Zoll, während T8-Röhren einen Durchmesser von 8/8 Zoll aufweisen (16 mm bzw. 26 mm).

    Weitere Unterschiede bestehen in der Effizienz der Röhren und in der Lebensdauer. T5-Röhren haben eine längere Lebensdauer und sind energieeffizienter als T8-Röhren mit der gleichen Wattzahl. Die Effizienz der Röhren steigt, je schmaler sie sind, da sie mehr Lumen pro Watt liefern.

    T5-Röhren werden häufig in Industrieanlagen und Schulen, Supermärkten und U-Bahnhöfen eingesetzt. T8-Röhren sind am weitesten verbreitet, da es eine größere Auswahl an Modellen gibt; sie sind perfekt für Orte, an denen viele Details sichtbar sein müssen, wie Geschäfte, Garagen, Büros, Schulen und Konferenzräume.

    Übergangsphase

    Für die Umstellung bestehender Anlagen auf LED gibt es zwei praktikable Ansätze.

    Der erste besteht darin, eine Leuchtstofflampe in einer elektrischen Armatur zu ersetzen, ohne dass eine Änderung erforderlich ist: Eine LED-Röhre wird an die Stelle der Leuchtstoffröhre gesetzt. Das ist eine einfache Lösung, solange die Lampe mit dem vorhandenen Vorschaltgerät funktioniert, das für den Betrieb von Leuchtstoffröhren berechnet wurde. Das bedeutet, dass die Lampe möglicherweise mehr Energie verbraucht als nötig, da das Vorschaltgerät für die Leuchtstoffröhre berechnet wurde. Die Schwierigkeit für LED-Hersteller in diesem Kontext liegt darin, Produkte zu entwickeln, die an bestehende Vorschaltgeräte für Leuchtstoffröhren unterschiedlicher Hersteller angeschlossen werden können. Hinzu kommt, dass Leuchtstoff-Vorschaltgeräte im Allgemeinen eine kürzere Lebensdauer haben als LED-Röhren.

    Der zweite Ansatz ist die Nachrüstung der Anlage, d. h. die Änderung der elektrischen Verdrahtung der Leuchte. Dies erfordert den Ausbau des Vorschaltgeräts und eine direkte Verbindung zwischen der Lampe und dem Stromnetz. Der Nachteil dieses Ansatzes besteht darin, dass für die Umverdrahtung der Leuchte einige Kenntnisse erforderlich sind. Der offensichtliche Vorteil ist jedoch, dass auf diese Weise zusätzlicher Energieverbrauch vermieden wird.

    Alternativen zu T5-Röhren

    T5-LED-Lampen für elektronische Vorschaltgeräte HE eignen sich als direkten Ersatz herkömmlicher T5-Leuchtstofflampen, da sie keine Änderungen an den ursprünglichen Armaturenanschlüssen erfordern. Sie ermöglichen dank ihrer Kompatibilität mit HE-Vorschaltgeräten eine einfache und schnelle Installation.

    Die T5-LED-Lampe mit direktem Anschluss an 230 V bietet eine Lösung für mögliche Ausfälle elektronischer Vorschaltgeräte sowie für das Bedürfnis, eine Lampe mit schnellem Anschluss zu haben, ohne eine Armatur zu benötigen.

    Alternative zu T8-Röhren

    T8-LED-Lampen bieten eine ebenso starke Beleuchtung wie herkömmliche Leuchtstoffröhren-Modelle an. Auf dem Markt sind drei verschiedene Watt-Stärken erhältlich:

    40 W T8-LED-Röhre: Ersetzt 110 W Leuchtstoffröhren

    19 W T8-LED-Röhre: Ersetzt 32W und 40W Leuchtstoffröhren

    10W T8-LED-Röhre: Ersetzt 16W und 20W Leuchtstoffröhren

    LED-Lampen bieten Einsparungen von bis zu 90 % bei der Stromrechnung im Vergleich zu Leuchtstoffröhren-Modellen. Ganz zu schweigen davon, dass sie viel länger halten und mit ihrem modernen Design zur Dekoration beitragen. In Bezug auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist die LED-Beleuchtung zweifellos die beste Option.

    Unabhängig vom Modell sind LED-Lampen eine gute Wahl für die Beleuchtung Ihres Zuhauses. Die Umgebung, in der Sie und Ihre Familie normalerweise lesen, lernen und arbeiten, ist der ideale Ort für die Installation von Röhrenmodellen. Für diejenigen, die das Gefühl von visuellem Komfort benötigen, ist es ratsam, T8-LED-Röhrenlampen zu wählen, da sie kaltes Licht (bläuliches Weiß) ausstrahlen.

    Weitere Entwicklungen

    Trotz der vielen bereits erwähnten Vorteile werden LED-Leuchten immer noch weiterentwickelt. Insbesondere die Optimierung des Farbwiedergabeindexes (CRI) und des Kelvin-Indexes (Temperatur) wird es ermöglichen, die Konturen von Objekten aus der Entfernung und unter verschiedenen Bedingungen deutlicher zu erkennen. Das Gleiche gilt für die Helligkeit, wobei viele Lampen in tausenden Lumen erhältlich sind. Allerdings wird die Flexibilität das große Unterscheidungsmerkmal sein, da die Benutzer oft selbst die hellsten Räume dimmen wollen.

    Jede Umgebung erfordert eine eigene Entwicklungsstrategie, da Licht in Innenräumen oder im Freien, in einer dunklen oder hellen Umgebung usw. unterschiedlich wahrgenommen wird. Das bedeutet, dass die Entstehung von Nischenmärkten zu erwarten ist.

    Zusammenfassung: Verbot Leuchtstoffröhren

    Leuchtstoffröhren haben, dank ihrer Leistung und ihres vergleichsweise geringen Verbrauchs, den Beleuchtungsmarkt jahrzehntelang dominiert. Sie enthalten jedoch auch potenziell schädliche Stoffe, und somit hat die EU beschlossen, ihnen ein Ende zu setzen.

    Dieser Leitfaden informiert Sie über die wichtigsten Daten des Verbots und mögliche Lösungen für die Übergangszeit. Er beinhaltet auch nützliche Links zu LED-Produkten aus unserem Shop, die Ihnen eine noch bessere Lösung für Ihre Beleuchtungsanforderungen bieten. Sie wünschen sich weitere Tipps zum Kauf von Leuchtstoffröhren, dann werfen Sie einen Blick in unseren Produktratgeber.