Anmelden / Registrieren um Ihre Vorteile zu nutzen
Kürzlich gesucht
      • Veröffentlicht am 24. Sept. 2024
      • Zuletzt bearbeitet am 24. Sept. 2024
    • 12 min

    Hygrometer kalibrieren – so geht’s

    Damit ein Hygrometer stets zuverlässige Daten liefert, muss es regelmäßig kalibriert werden. In diesem Artikel erfahren Sie, warum die Kalibrierung so wichtig ist, welche Methoden dafür zur Verfügung stehen und wie Sie typische Fehler vermeiden können. Mit den richtigen Techniken und einem professionellen Kalibrierungsservice können Sie sicherstellen, dass Ihr Hygrometer immer exakte Werte anzeigt.

    Hygrometer kalibrieren

    Warum müssen Hygrometer kalibriert werden?

    Kalibriertes Hygrometer

    Alterung, Umwelteinflüsse und mechanische Belastung können die Messergebnisse von Hygrometern mit der Zeit beeinflussen - bei täglichem Einsatz umso schneller. Dadurch werden sowohl analoge, als auch digitale Hygrometer ungenau bei ihren Messungen. Durch eine regelmäßige Kalibrierung der Hygrometer kann sichergestellt werden, dass die Messergebnisse konsistent im Toleranzbereich liegen.

    Genauigkeit ist besonders wichtig, da ungenaue Messwerte schwerwiegende Folgen haben können. In der Industrie können falsche Feuchtigkeitswerte beispielsweise die Qualität von Produkten beeinträchtigen, bei der Lagerung empfindlicher Materialien können Schäden entstehen, und im Wohnbereich kann ein falsch eingestelltes Hygrometer zu einem unangenehmen Raumklima oder sogar zu Schimmelbildung führen.

    Kurz gesagt, die Kalibrierung stellt sicher, dass Messergebnisse innerhalb des Toleranzbereichs konsistent bleiben.

    Expertentipp: Professionelle Kalibrierung

    Um in sensiblen Umgebungen oder industriellen Anwendungen zuverlässige Feuchtigkeitsmessungen zu gewährleisten, ist es ratsam, Ihre Hygrometer regelmäßig von einem Fachmann kalibrieren zu lassen. Eine professionelle Kalibrierung minimiert Messfehler und maximiert die Leistungsfähigkeit Ihrer Geräte.

    Welche Methoden zur Kalibrierung von Hygrometern gibt es?

    Es gibt mehrere Methoden zur Kalibrierung von Hygrometern, die sowohl für analoge als auch für digitale Geräte geeignet sind. Die Wahl der Methode hängt oft von der Genauigkeit des benötigten Ergebnisses und den zur Verfügung stehenden Ressourcen ab. Für einfache Anwendungen kann die Sättigungsmethode ausreichen, während in professionellen oder industriellen Umgebungen oft eine Kalibrierung mit einem Referenzhygrometer oder einem Kalibrierkit bevorzugt wird.

    Sättigungsmethode (Salzlösung)

    Die Sättigungsmethode, oft auch als Salzlösungsmethode bekannt, ist eine weit verbreitete und kostengünstige Methode zur Kalibrierung von Hygrometern, die sowohl für analoge als auch für digitale Geräte geeignet ist. Diese Methode basiert auf der Eigenschaft gesättigter Salzlösungen, eine konstante relative Luftfeuchtigkeit zu erzeugen. Die am häufigsten verwendete Lösung ist gesättigtes Natriumchlorid (Kochsalz), das eine relative Luftfeuchtigkeit von etwa 75 % erzeugt.

    Um ein Hygrometer mit dieser Methode zu kalibrieren, wird eine kleine Menge der Salzlösung in ein flaches Gefäß gegeben, das anschließend in einen luftdichten Behälter gestellt wird. Das Hygrometer wird ebenfalls in diesen Behälter gelegt, wobei darauf geachtet wird, dass es nicht direkt mit der Lösung in Kontakt kommt. Nach einer Stabilisationszeit von etwa 8 bis 12 Stunden sollte sich die Luftfeuchtigkeit im Behälter auf 75 % eingependelt haben. Nun kann der Wert des Hygrometers abgelesen und, falls nötig, justiert werden, um die korrekte Luftfeuchtigkeit anzuzeigen.

    Diese Methode ist besonders nützlich für Anwendungen, bei denen eine mittlere Genauigkeit ausreichend ist. Sie erfordert nur einfache Materialien und ist leicht durchzuführen, bietet jedoch nicht die höchste Präzision, die in professionellen Umgebungen möglicherweise erforderlich ist.

    Kalibrierung mit Kalibrierkits

    Kalibrierkits bieten eine bequeme und relativ präzise Methode zur Kalibrierung von Hygrometern, die für analoge und digitale Modelle gleichermaßen geeignet ist. Diese Kits enthalten in der Regel spezielle Feuchtigkeitsreferenzmaterialien oder vorgefertigte Kalibrierbeutel, die eine genau definierte relative Luftfeuchtigkeit erzeugen. Die gängigsten Werte, die durch solche Kits simuliert werden, liegen oft bei 33 % und 75 % relativer Luftfeuchtigkeit.

    Die Anwendung ist einfach: Das Hygrometer wird zusammen mit dem Kalibrierbeutel oder dem Feuchtigkeitsreferenzmaterial in einen luftdichten Behälter gelegt. Nach der vorgegebenen Stabilisationszeit, die in der Regel einige Stunden beträgt, wird das Gerät abgelesen. Weicht der angezeigte Wert vom angegebenen Referenzwert ab, kann das Hygrometer entsprechend angepasst werden.

    Kalibrierkits sind besonders praktisch, da sie alle erforderlichen Materialien und Anweisungen enthalten, um eine schnelle und einfache Kalibrierung durchzuführen. Sie bieten eine gute Balance zwischen Benutzerfreundlichkeit und Genauigkeit und sind daher eine beliebte Wahl in vielen Bereichen, von der Heimnutzung bis hin zu professionellen Anwendungen.

    Kalibrierung mit einem Referenzhygrometer

    Die Kalibrierung mit einem Referenzhygrometer ist eine der präzisesten Methoden, um die Genauigkeit eines Hygrometers sicherzustellen. Diese Methode eignet sich sowohl für analoge als auch für digitale Hygrometer und wird häufig in professionellen oder industriellen Umgebungen eingesetzt, in denen hohe Genauigkeit gefordert ist.

    Bei dieser Methode wird das zu kalibrierende Hygrometer in derselben Umgebung wie ein bereits kalibriertes und verlässliches Referenzhygrometer platziert. Beide Geräte messen gleichzeitig die gleiche Luftfeuchtigkeit unter identischen Bedingungen. Nachdem sich die Messwerte stabilisiert haben, werden die Ergebnisse des zu kalibrierenden Hygrometers mit denen des Referenzgeräts verglichen. Liegen Unterschiede vor, kann das zu kalibrierende Gerät entsprechend justiert werden.

    Diese Methode erfordert den Zugang zu einem hochwertigen Referenzhygrometer, bietet jedoch den Vorteil, dass sie eine sehr genaue und verlässliche Kalibrierung ermöglicht. Sie ist ideal für Anwendungen, bei denen präzise Feuchtigkeitsmessungen von entscheidender Bedeutung sind.

    Zwei-Punkt-Kalibrierung

    Die Zwei-Punkt-Kalibrierung ist eine besonders präzise Methode, die sowohl analoge als auch digitale Hygrometer kalibriert, indem sie das Gerät bei zwei extremen Feuchtigkeitswerten abgleicht: bei 0 % und bei 100 % relativer Luftfeuchtigkeit. Diese Methode wird häufig verwendet, wenn eine genaue Kalibrierung über den gesamten Messbereich hinweg erforderlich ist.

    Zuerst wird das Hygrometer in einen luftdichten Behälter mit einem Trocknungsmittel wie Silikagel gelegt, das die Luftfeuchtigkeit auf 0 % senkt. Nachdem sich der Wert stabilisiert hat, wird das Hygrometer abgelesen und, falls nötig, auf 0 % justiert. Anschließend wird das Hygrometer in einen anderen Behälter überführt, der 100 % relative Luftfeuchtigkeit enthält, meist durch die Zugabe von Wasser oder einer gesättigten Salzlösung. Auch hier wird der angezeigte Wert überprüft und bei Bedarf angepasst.

    Durch die Kalibrierung an beiden Enden des Messbereichs wird sichergestellt, dass das Hygrometer über den gesamten Bereich hinweg genau misst. Diese Methode ist zwar etwas aufwendiger, bietet jedoch die höchste Genauigkeit und wird daher in anspruchsvollen Anwendungen bevorzugt.

    Selbstdiagnose und Kalibrierung durch das Gerät

    Moderne digitale Hygrometer verfügen oft über eine integrierte Selbstkalibrierungsfunktion, mit der Sie einfach und benutzerfreundlich ein digitales Hygrometer kalibrieren können. Diese Methode erfordert kein zusätzliches Equipment und wird komplett vom Gerät selbst durchgeführt.

    Bei der Selbstkalibrierung verwendet das Hygrometer interne Sensoren oder eine vordefinierte Referenz, um die Messgenauigkeit automatisch zu überprüfen und anzupassen. In der Regel muss der Benutzer nur den Kalibrierungsmodus aktivieren, und das Gerät führt den Rest der Schritte selbst durch. Je nach Modell kann dies eine automatische Anpassung der gemessenen Werte oder eine Information an den Benutzer über die Notwendigkeit einer manuellen Justierung beinhalten.

    Diese Methode ist ideal für Benutzer, die eine unkomplizierte Lösung bevorzugen. Sie spart Zeit und Aufwand, bietet jedoch je nach Gerät und dessen Kalibriermechanismen unterschiedlich genaue Ergebnisse. Für den allgemeinen Gebrauch ist diese Methode sehr praktisch, jedoch möglicherweise nicht ausreichend für Anwendungen, bei denen höchste Präzision erforderlich ist.

    Professionelle Hygrometer Kalibrierung und Re-Kalibrierung durch RS

    Um sicherzustellen, dass Ihre Hygrometer stets präzise und zuverlässig arbeiten, bietet RS einen umfassenden Kalibrierungsservice an. Dieser Service ist ideal für Unternehmen und Anwender, die höchste Genauigkeit bei der Messung der Luftfeuchtigkeit benötigen und sich auf professionell kalibrierte Geräte verlassen möchten.

    Kalibrierung von neuen Hygrometern

    Beim Kauf eines neuen Hygrometers bei RS haben Sie die Möglichkeit, das Gerät direkt vor der Auslieferung kalibrieren zu lassen. Dies garantiert, dass das Hygrometer von Anfang an genaue Messwerte liefert und Sie sofort mit präzisen Daten arbeiten können. Dieser Service spart Ihnen Zeit und stellt sicher, dass Sie ein perfekt abgestimmtes Messgerät erhalten. Weitere Informationen zu diesem Service finden Sie hier: RS Kalibrier-Service.

    Re-Kalibrierung von bereits genutzten Hygrometern

    Auch bereits im Einsatz befindliche Hygrometer können über die Zeit an Genauigkeit verlieren. RS bietet daher eine Re-Kalibrierung Ihrer Hygrometer an, um sicherzustellen, dass diese weiterhin verlässliche Messungen durchführen. Mit diesem Service können Sie Ihre bestehenden Geräte weiter nutzen und deren Lebensdauer verlängern. Die Re-Kalibrierung erfolgt durch qualifizierte Techniker, die Ihre Hygrometer nach höchsten Standards überprüfen und anpassen. Weitere Details und die Möglichkeit zur Anfrage finden Sie hier: RS Re-Kalibrierungs-Service

    Mit diesen Services stellt RS sicher, dass Sie stets auf präzise und einsatzbereite Hygrometer vertrauen können, egal ob es sich um ein neues Gerät oder ein bereits genutztes handelt. Vertrauen Sie auf die Expertise von RS, um Ihre Messgeräte auf dem neuesten Stand zu halten.

    Digitales Hygrometer

    RS PRO RS1260 Hygrometer

    • Duale LCD-Anzeige
    • Taupunktmessung
    • Verdunstungsanzeige
    • Max/MIN mit Zeitstempel
    • Messwertspeicherung
    • °C und °F umschaltbar
    • Datenspeicher und Auslesefunktion (99 Messwerte vom LCD-Display)
    • Automatische Abschaltung
    • Abmessungen: 193 x 59 x 295 mm
    • Gewicht: 140 g
    RS PRO Thermohygrometer (analog)

    RS PRO Thermohygrometer (analog)

    • Dieses analoge Thermohygrometer von RS Pro verfügt über ein großes 150-mm-Gesicht und ein weißes ABS-Gehäuse, das ein einfaches Ablesen von Messungen ermöglicht
    • Es handelt sich um ein Zweizweck-Thermometer und Hygrometer zur Messung von Temperatur und Feuchtigkeit, geeignet für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen
    • Das Gerät bietet eine Temperatur von -20 °C bis +40 °C und einen Hygrometerbereich von 20 bis 80 % RL
    RS PRO RS1364 Thermohygrometer

    RS PRO RS1364 Thermohygrometer

    • Abnehmbarer Tastkopf
    • Datenspeicherung und relative Funktion
    • Zweifach-LCD-Anzeige mit Balkendiagrammanzeige
    • Taupunktmesswerte
    • Feuchtkugelmesswert
    • MAX/MIN mit Zeitstempel
    • °C/°F auswählbar
    • Abmessungen: 150 x 72 x 35 mm
    • Gewicht: Ca. 235 g.

    Häufige Fehler bei der Kalibrierung von Hygrometern

    Die Kalibrierung eines Hygrometers ist entscheidend, um präzise Messungen sicherzustellen. Allerdings können bei diesem Prozess Fehler auftreten, die die Genauigkeit der Kalibrierung beeinträchtigen. Um solche Fehler zu vermeiden, ist es wichtig, die häufigsten Probleme zu kennen und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

    Hygrometer kalibrieren

    Ungenaue Umgebungskontrolle

    Eine häufige Fehlerquelle ist die unzureichende Kontrolle der Umgebungsbedingungen während der Kalibrierung. Schwankungen in Temperatur und Luftdruck können die Messergebnisse verfälschen. Daher sollte die Kalibrierung in einem stabilen, gut kontrollierten Umfeld durchgeführt werden, um konsistente Ergebnisse zu gewährleisten.

    Verwendung falscher oder unsachgemäß vorbereiteter Kalibrierlösungen

    Bei der Sättigungsmethode kann die Verwendung von zu wenig Salz oder Wasser, oder von Verunreinigungen, zu einer ungenauen Luftfeuchtigkeit im Kalibrierbehälter führen. Dies beeinflusst die Genauigkeit des Hygrometers negativ. Es ist wichtig, die Kalibrierlösungen genau nach Anleitung vorzubereiten und darauf zu achten, dass diese frisch und sauber sind.

    Unzureichende Stabilisationszeit

    Ein weiterer häufiger Fehler ist das Ablesen des Hygrometers, bevor die Luftfeuchtigkeit im Kalibrierbehälter vollständig stabilisiert ist. Dies kann zu falschen Kalibrierwerten führen. Es ist essenziell, genügend Zeit einzuplanen, damit sich die Luftfeuchtigkeit vollständig stabilisieren kann – in der Regel mindestens 8 bis 12 Stunden, abhängig von der Methode.

    Falsche oder veraltete Referenzwerte

    Bei der Kalibrierung mit einem Referenzhygrometer ist es wichtig, sicherzustellen, dass das Referenzgerät selbst korrekt kalibriert und auf dem neuesten Stand ist. Die Verwendung eines ungenau kalibrierten Referenzhygrometers führt zwangsläufig zu falschen Kalibrierungen des zu überprüfenden Geräts.

    Fehlende oder falsche Justierung nach der Kalibrierung

    Nach der Durchführung der Kalibrierung ist es entscheidend, das Hygrometer entsprechend anzupassen. Ein häufiger Fehler ist das Übersehen dieser Justierung oder eine fehlerhafte Einstellung, die dazu führt, dass das Gerät weiterhin ungenaue Messungen liefert.

    Vernachlässigung regelmäßiger Kalibrierungen

    Selbst ein korrekt kalibriertes Hygrometer kann mit der Zeit aufgrund von Alterung und Abnutzung ungenau werden. Ein häufiger Fehler ist es, die Kalibrierung nicht in regelmäßigen Abständen zu wiederholen. Um eine gleichbleibend hohe Messgenauigkeit zu gewährleisten, sollten Hygrometer regelmäßig – idealerweise mindestens einmal jährlich – kalibriert werden.

    Neuigkeiten aus unseren 5 passenden Branchenlösungen

    Entdecken Sie spannende Neuigkeiten aus den Bereichen Design, Maschinenbau, Instandhaltung, Beschaffung sowie Sicherheit & Schutz

    Häufige Fragen

    Ohne regelmäßige Justage können Hygrometer ungenaue Messungen liefern, da sich Sensoren über die Zeit verändern. Daher ist es wichtig, Hygrometer regelmäßig zu kalibrieren, um sicherzustellen, dass sie genaue und konsistente Werte anzeigen. Unterschiede können außerdem auch durch die Qualität des Geräts, Umgebungsbedingungen und Herstellertoleranzen verursacht werden.

    Um festzustellen, ob ein Hygrometer genaue Messwerte liefert, können Sie es mit einem Referenzgerät vergleichen oder es in einer stabilen Umgebung testen. Wenn die Messungen konsistent und im erwarteten Bereich liegen, ist das Hygrometer wahrscheinlich genau. Bei Abweichungen sollte das Hygrometer kalibriert oder überprüft werden, um sicherzustellen, dass es präzise arbeitet.

    Digitale Hygrometer sind in der Regel genau und bieten oft eine hohe Messgenauigkeit, insbesondere im Vergleich zu analogen Modellen. Ihre Genauigkeit hängt jedoch von der Qualität des Sensors und der Kalibrierung ab. Hochwertige digitale Hygrometer können sehr präzise sein, während günstigere Modelle größere Abweichungen aufweisen können. Eine regelmäßige Kalibrierung digitaler Hygrometer ist entscheidend, um die Genauigkeit über die Zeit zu gewährleisten.

    Laut ISO 9001 müssen Messgeräte regelmäßig kalibriert werden, ohne dabei ein genaues Intervall für die Kalibrierung von Hygrometern anzugeben. Für den professionellen Gebrauch wird in der Regel empfohlen, Hygrometer mindestens einmal jährlich zu kalibrieren. In besonders anspruchsvollen Umgebungen, wie Laboren oder Industrieanlagen, wo hohe Präzision erforderlich ist, kann eine Kalibrierung alle sechs Monate oder häufiger sinnvoll sein.

    Für den privaten Gebrauch oder weniger kritische Anwendungen genügt oft eine Kalibrierung alle ein bis zwei Jahre, sofern das Gerät stabil und unter normalen Bedingungen betrieben wird. Häufige Nutzung, extreme Umgebungsbedingungen oder Verdacht auf Ungenauigkeiten erfordern jedoch eine frühere Kalibrierung.

    Empfohlene Artikel