Anmelden / Registrieren um Ihre Vorteile zu nutzen
Kürzlich gesucht
      • Veröffentlicht am 1. Feb. 2023
      • Zuletzt bearbeitet am 23. Okt. 2023
    • 4 min

    Bessere Arbeitssicherheit in Unternehmen aus der Papier-, Kunststoff- und Verpackungsbranche

    In Branchen mit hohem Sicherheitsrisiko für die Beschäftigten sollte die richtige Schutzausrüstung ein wesentlicher Bestandteil der Strategie Arbeitssicherheit von Unternehmen sein.

    RS Components Leitfaden

    Die Papier-, Kunststoff- und Verpackungsbranchen machen einen bedeutenden Teil des verarbeitenden Gewerbes in der Bundesrepublik aus. Eine der höchsten Prioritäten für alle Unternehmen in diesen Bereichen ist die Arbeitssicherheit der Mitarbeiter.

    Alle drei leisten einen wichtigen Beitrag zur Wirtschaft des Landes und beschäftigen eine große Zahl von Menschen. Allein die deutsche Kunststoffindustrie wies 2019 einen Jahresumsatz von 97 Milliarden Euro auf und beschäftigte 421.000 Mitarbeiter. (Quelle: statistisches Bundesamt). Der Jahresumsatz der deutschen Papier- und Zellstoffindustrie betrug 2021 15,52 Milliarden Euro mit 39.400 Beschäftigten. In Deutschland beschäftigte die Verpackungsindustrie 2021 rund 117.200 Personen mit einem Umsatz von 29,6 Milliarden Euro (Quelle: statista.com).

    Die Arbeitnehmer in jedem dieser Industriezweige sind potenziellen Risiken ausgesetzt, von den Gefahren, die man in allen Produktionsbetrieben findet, wie Ausrutschen, Stolpern und Maschinen mit beweglichen Teilen, bis hin zu spezifischen Gefahren dieser Branchen wie Staub in Papierfabriken, scharfen Gegenständen in Verpackungsfabriken und Chemikalien in der Kunststoffherstellung.

    „Sicherheit und Gesundheit sind die Schlüssel zum Erfolg und der Nachhaltigkeit eines Unternehmens. Wer sich um seine Mitarbeiter kümmert, wird das in seiner Investitionsrendite merken.“

    Jimmy Quinn, President der Institution of Occupational Safety and Health UK

    Jimmy Quinn, Präsident der Institution of Occupational Health and Safety (IOSH), sieht die Unternehmenskultur als Schlüssel für die Umsetzung einer erfolgreichen Sicherheitsstrategie am Arbeitsplatz. „Sicherheit und Gesundheit sind die Schlüssel zum Erfolg und der Nachhaltigkeit eines Unternehmens. Wer sich um seine Mitarbeiter kümmert, wird das in seiner Investitionsrendite merken.“

    Laut Quinn hat die COVID-19-Pandemie Gesundheit und Sicherheit der gesamten Belegschaft in den Mittelpunkt gerückt. „Überall auf der Welt haben unsere Mitglieder den Unternehmen und den Kunden, mit denen sie zusammenarbeiten, geholfen, Maßnahmen zu ergreifen, um das Risiko der Virusübertragung einzugrenzen. Sie kümmern sich auch um die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden und sorgen dafür, dass die Mitarbeiter, die jetzt oft von zu Hause arbeiten, sich keine Muskel-Skelett-Erkrankungen zuziehen.

    Weiter sagt Quinn, dass eine der Erkenntnisse aus der Pandemie es war, wie wichtig es ist, über geschulte Sicherheitsfachkräfte zu verfügen. „Als Unternehmen über den Umgang mit den Risiken von COVID-19 lernten, wurde ihnen bewusst, was für einen wichtige Rolle Fachleute für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz spielen“, sagt er.

    Für die Arbeitssicherheit im Unternehmen sind effektive Schutzvorrichtungen notwendig

    In so gut wie allen Unternehmen der Papier-, Verpackungs- und Kunststoffbranchen arbeiten Mitarbeiter mit oder in der Nähe von großen Maschinen, wodurch sich ihr Risiko erhöht. „Bei dieser Art von Maschinen ist es wichtig, dass Sensoren, Schutzvorrichtungen, Notabschaltungen und die erforderliche Beschilderung vorhanden sind, um die Mitarbeiter zu schützen“, erklärt Del Tiwana, Industry Sector Manager bei RS Components. „Ebenso ist es wichtig, dass alle diese Geräte gut gewartet werden und die Aufgabe erfüllen, für die sie entwickelt wurden.“ Nur so kann die Arbeitssicherheit im Unternehmen gewährleistet werden.

    Arbeitsschutz und persönliche Schutzausrüstung

    „Auch an die individuelle Sicherheit der einzelnen Mitarbeiter muss gedacht werden, also dass sie die richtigen Produkte haben, um sich bei der Arbeit zu schützen“, fügt er hinzu. „Die Arbeiter brauchen das richtige Schuhwerk und die richtige persönliche Schutzausrüstung. In Papierfabriken kommt es beispielsweise zu großen Mengen an Staubpartikeln, also ist es wichtig, dass Mitarbeiter, die diesem Staub ausgesetzt sind, die richtigen Masken haben, um zu verhindern, dass der Staub in ihre Atemwege gelangt.“

    Ein weiteres wichtiges Element zum Schutz der Arbeitnehmer ist die Verwendung von ATEX-Schutzausrüstung, die speziell für den Einsatz in potenziell gefährlichen Umgebungen konzipiert sind. „In der Verpackungsindustrie ist Feuer eine der größten Gefahren, vor allem bei der Verarbeitung von Papier und Karton“, sagt Tiwana. „Der Staub, der bei diesen Prozessen entsteht, ist leicht entzündlich. Daher sollten die Unternehmen ihren Mitarbeitern ATEX-Ausrüstung und spezielle funkenfreie Werkzeuge wie Hammer und Sägen zur Verfügung stellen, die so entwickelt worden sind, dass sie bei der Verwendung keine Funken erzeugen.“

    Ein dem Risiko angemessener Schutz für die Arbeitssicherheit in Unternehmen ist wichtig

    Ein weiteres großes Risiko, insbesondere in Konserven- oder Abfüllbetrieben, ist die Arbeit mit scharfen Gegenständen. Tiwana bemerkt, dass es sehr wichtig ist, dass die Arbeitnehmer über einen angemessenen Schutz für Hände und Füße verfügen, der oft einen viel höheren Standard erfüllen muss als normale Schutzmaterialien. Die Arbeitssicherheit in Unternehmen wird durch eine passende Schutzausrüstung maßgeblich unterstützt.

    „Um die gesamte erforderlich Schutzausrüstung zu bestimmen, besucht unser Team von RS den Kunden und führt Audits durch, um die Risiken und das erforderliche Schutzniveau zu ermitteln“, erklärt er. „Und dann bieten wir eine Reihe von Produkten bzw. Marken an, die diese Anforderungen erfüllen.“

    „Es ist wichtig, dass Unternehmen mit Händlern arbeiten, die über eine vollständige, rückverfolgbare Lieferkette verfügen.“

    Del Tiwana, Industry Sector Manager, RS Group

    Beim Gehörschutz für die Industrie hat sich viel getan

    „In den letzten Jahren gab es beim Gehörschutz große Veränderungen. Wir haben unsere technologischen Möglichkeiten erweitert und können unseren Kunden helfen, zu prüfen, ob ihr Gehörschutz den neuen Normen entspricht“, erklärt er. „Es ist wichtig, dass Unternehmen mit Händlern arbeiten, die über eine vollständige, rückverfolgbare Lieferkette verfügen. Sowohl die Händler als auch die Hersteller sind für die Produkte verantwortlich. Wir können nur Produkte verkaufen, die den neuesten Vorschriften entsprechen.

    Ein Unternehmen sollte nicht nur über die beste Sicherheitsausrüstung für seine Mitarbeiter verfügen, sondern auch nach Möglichkeiten suchen, den Bestellvorgang für diese Produkte effizienter zu gestalten. Tiwana empfiehlt, dass Unternehmen versuchen sollten, die Anzahl der von ihnen verwendeten Marken zu reduzieren. Viele Unternehmen nutzen Ausrüstung von Dutzenden verschiedener Marken, was sowohl teuer als auch verwirrend für die Benutzer sein kann.

    Wenn der Käufer Zeit damit vergeudet, in seinem eigenen Lager oder bei nicht genehmigten Lieferanten nach einem Ausrüstungsstück zu suchen, kann das dazu führen, dass er schließlich eine übereilte Entscheidung trifft und zu viel bezahlt oder, noch schlimmer, ein falsches Produkt kauft, das nicht den erforderlichen Schutz bieten kann.

    Empfohlene Artikel